Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446
工具与软件:
您好!
我有一个非传统应用需要通过单个 USB-C 连接器支持 DP 输入和 DP 输出。
我的多路复用器架构涉及 TMUXHS4446、但我想澄清 连接器侧引脚如何连接到系统侧和 DP 引脚。 我看到表6-3和表6-4根据多路复用器是在拉电流应用还是灌电流应用中使用来提供引脚排列。 由于我不严格遵循发送器或接收器应用、因此我不知道如何解读该表。 根据我能说的内容、无法判断器件是处于拉电流还是灌电流状态、因此 TI 尝试通过展示如何将引脚连接到连接器来使 DP 通道和 USB 信号一致、来简化设计。
我真正想要的是一个表格、其中显示了为每个 CONF[2:0]模式连接了哪些引脚编号。
例如、如果 CONFIGG[2:0]= 010、引脚39 (DP0+)是连接到引脚34 (CRX2+、源极)还是连接到引脚31 (CTX2+、灌电流)?
谢谢!
Ryan