This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:我正在将 TLK6002与定制的 FPGA 接口、FPGA 板 Rx 时钟未锁定

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419417/tlk6002-i-am-interfacing-my-tlk6002-with-customized-fpga-borad-in-fpga-board-rx-clock-not-getting-locked

器件型号:TLK6002

工具与软件:

您好!

我正在从定制的 FPGA 板将数据传输到 TLK6002板、并执行浅回送、然后将相同的数据发送回 FPGA 硼、在 FPGA 板中、有时不会发生时钟锁定。

但 TLK6002通道同步正常。

当我使用 HSTL 逻辑配置 TX 时钟、TX 数据、Rx 时钟和 Rx 数据时、会发生这种情况、但当我使用 LVCMOS Rx 时钟配置这些信号时、会正确锁定。

根据我的理解、LVCMOS 逻辑不需要端接电阻器、但在 HSTL 逻辑中、我们必须维护端接电阻器。

在上图中:输出是指 TLK6002生成的输出阻抗? 为此、我必须在 FPGA IP 中配置多少阻抗。

我必须提供多少输出阻抗。

谢谢、此致、
Mallikarjuna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjuna:

    您能否解释一下当将 RXCLK 输出从 HSTL 逻辑切换到 LVCMOS 逻辑时、您的设计或配置有哪些变化?

    50 Ω 阻抗在 TLK6002 HSTL 驱动器内部设置。 仍需要在整个传输线路和接收器处保持50欧姆阻抗。

    我有几个问题要检查您的 HSTL 逻辑是否配置正确。

    1. 所有 HSTL 布线上是否保持50 Ω 阻抗?
    2. RES*针脚是否连接正确? 这些电阻用作 HSTL 输入和输出上的内部端接的基准。
    3. VREF*引脚是否连接正确? 这些电平用作 HSTL 输入信号的信号比较电平。
    4. VDDQA/B 电源是否满足数据表要求?
    5. 是否满足 HSTL 电气特性?
    6. 是否满足 HSTL 时序要求?
    7. 您是否尝试过使用所有3种 HSTL 输入端接模式?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    您能否解释一下当将 RXCLK 输出从 HSTL 逻辑切换到 LVCMOS 逻辑时、您的设计或配置有哪些变化? ->在 TLK6002中、我没有为 LVCMOS 逻辑更改任何内容、在我的 FPGA 中、我认为接收到的信号是 LVCMOS、而从 FPGA 传输的是 LVCMOS 逻辑。

    50 Ω 阻抗在 TLK6002 HSTL 驱动器内部设置。 仍需要在整个传输线路和接收器处保持50欧姆阻抗。 ->在 PCB 布局中、我们保持了50欧姆阻抗、并且在接收器上、我们通过 FPGA ODT 保持了50欧姆电阻器、在这种情况下、我无法在 FPGA ILA 检测到 RX 时钟。

    1. 所有 HSTL 布线上是否保持50 Ω 阻抗? ->对
    2. RES*针脚是否连接正确? 这些电阻用作 HSTL 输入和输出上的内部端接的基准。 ->对
    3. VREF*引脚是否连接正确? 这些电平用作 HSTL 输入信号的信号比较电平。 ->对
    4. VDDQA/B 电源是否满足数据表要求? ->对
    5. 是否满足 HSTL 电气特性? ->对
    6. 是否满足 HSTL 时序要求? ->对
    7. 您是否尝试过使用所有3种 HSTL 输入端接模式? ->对

    从 FPGA 传输数据时、需要在 FPGA 中保留多大的输出阻抗。

    谢谢、此致、
    Mallikarjuna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjuna:

    感谢您选中我的所有问题。 请将 FPGA 输出阻抗设置为50欧姆。

    在您的 FPGA 上、您为 HSTL 模式和 LVCMOS 模式选择什么电压电平? TLK6002上使用的 VDDQ 电源电压是多少?

    您在 FPGA HSTL 接收器上是否有任何端接/电阻器网络设计?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    请将 FPGA 输出阻抗设置为50欧姆-> FPGA 输出阻抗选择48欧姆、使用 FPGA 输出阻抗选择、不存在物理电路。

    在您的 FPGA 上、您为 HSTL 模式和 LVCMOS 模式选择什么电压电平? TLK6002上使用的 VDDQ 电源电压是多少? -> HSTL 和 LVCMOS 的电压电平为1.8V、VDDQ 为1.2V

    您在 FPGA HSTL 接收器上是否有任何端接/电阻器网络设计? ->我们在 FPGA HSTL 接收器上没有任何端接网络设计,我们可以使用 FPGA 选择输入阻抗。

    谢谢、此致、
    Mallikarjuna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjuna:

    48欧姆输出阻抗应该足够。

    VDDQ 需要为1.5V 或1.8V。 您能否尝试提供1.8V 电压以使其与您的 FPGA 电压模式匹配?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    我们提供的 VDDQ 是1.8V、在我之前的回复中、我给出了错误的信息、很抱歉。

    谢谢、此致、
    Mallikarjuna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjuna:

    我理解、感谢您的澄清。

    当您 在 FPGA 上选择 HSTL 模式时、接收器上的内部端接是否与此类似?

    当您选择 LVCMOS 模式时、是否有任何内部端接? 我想了解两种模式之间的接收器端变化是什么。

    此致!

    卢卡斯