工具与软件:
我们使用 Onet1101L 通过内置光电探测器对激光二极管进行调制。 我们的电路设计或多或少与数据表中的参考设计类似。 我们在 APC 模式下运行、此模式的偏置电流在45mA 附近、虽然我们的调 制频率仅为40MHz (导通-关断调制)、但是此模式运行完美。 唯一的问题是我们无法使激光安全功能正常工作。 当 FLTEN = 1时、驱动器立即关断偏置和调制电流、并且 FLT 引脚变为高电平。 当设置 FLTEN =0时, FLT 引脚变为低电平,偏置和调制电流立即恢复。
根据数据表、ONET1101L 激光安全特性将在以下条件下做出反应:
1. MONB 上的电压超过 RZTC 上的电压(1.16V)。
在本例中、V_MONB=0.5V 且 V_RZTC=1.147V。 因此、这不会触发故障
2. 光电二极管电流超过其设定值的150%。
什么是照片当前设置值? 它是由 PDRNG 定义的最大值吗? 我们使用 PDRNG1&2=00 (即最大照片电流0.77mA。
在本例中、V_MONP=0.15V => I_PD =(0.15V/5K)/50% 0.06mA。 这是否属于故障情况?
3、 偏置控制 DAC 在一个步长内的值下降超过50%。
这意味着什么、我们如何进行检查?