This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:用于非公用时钟的 EEPROM 配置

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421060/ds160pt801-eeprom-config-for-non-common-clock

器件型号:DS160PT801

工具与软件:

您好!  

我已经使用支持的非通用 REFCLK 架构版本实施了 DS160PT801、具体如下所示。  

我们能够在第4代建立链路、但在通过链路传递流量时会遇到错误。  

我们认为这 与我们使用的非通用时钟架构有关、还可能与主板的 SSC 有关。  

几个问题:

  • 除了寄存器0xAF (SRIS_EN)中的位以外、是否需要设置任何位才能使非公共时钟正常工作?
  • DP_cfg_port_orient_ov_n (位7)是否需要设置为1或0? 编程指南将其列为保留、复位为1。
  • 我需要选择多大的有效载荷大小(位2:0)? 这是最大有效载荷大小吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您发布您的问题。

    由于此器件详细信息的机密性质、我向您发送了一个朋友请求、以便我们可以通过私人 E2E 消息讨论您的问题。 请接受我朋友的请求、以便我们可以进一步讨论。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在通过 E2E 私人消息进行讨论、我将关闭此主题。