Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS160PT801 工具与软件:
您好!
我已经使用支持的非通用 REFCLK 架构版本实施了 DS160PT801、具体如下所示。
我们能够在第4代建立链路、但在通过链路传递流量时会遇到错误。
我们认为这 与我们使用的非通用时钟架构有关、还可能与主板的 SSC 有关。
几个问题:
- 除了寄存器0xAF (SRIS_EN)中的位以外、是否需要设置任何位才能使非公共时钟正常工作?
- DP_cfg_port_orient_ov_n (位7)是否需要设置为1或0? 编程指南将其列为保留、复位为1。
- 我需要选择多大的有效载荷大小(位2:0)? 这是最大有效载荷大小吗?