This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:等效于 EPR 设计

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414916/tpd6s300a-equivalent-for-epr-designs

器件型号:TPD6S300A

工具与软件:

您好!

  从数据表中、我知道此部件适用于 SPR (可耐受24V 直流电)。 EPR 设计的推荐零件是什么。 目前、我们的设计可支持高达28V@5A 的电压。  

谢谢!

Nadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:  

    感谢您联系我们!

    团队成员将很快为您提供应用的产品建议。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    很抱歉在此问题上出现延迟响应。 我们将于本月末发布新的保护 IC、该 EVM 支持高达48V 的 EPR 电压。 它将采用与 TPD6S300A 相同的封装和类似的引脚排列。 请随时关注 TI.com 上即将发布的新产品!

    谢谢!

    Matt Schafer