请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD6S300A 工具与软件:
您好!
从数据表中、我知道此部件适用于 SPR (可耐受24V 直流电)。 EPR 设计的推荐零件是什么。 目前、我们的设计可支持高达28V@5A 的电压。
谢谢!
Nadeem
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.