This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:电源问题

Guru**** 1955920 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422696/tcan4550-supply-question

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

您好!

我使用的是 TCAN4550元件。

在数据表中、我看到 Vsup 绝对最大值为42V、要求的值为24V。 使用28V 电源不可行吗?

我的电源输出为28V。

谢谢你

Maor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    绝对最大额定电压为42V、如果超过此电压、ESD 单元将触发、因此使用28V 不会导致 ESD 单元触发。  

    数据表技术规格适用于包括此最大电源电压值的建议运行条件。  TCAN4550的最大电源电压为24V、因此除非另有说明、否则这些规格仅能保证在高达24V 的电压下工作。

    不过、TCAN4550-Q1是该器件的汽车级版本、它的最大电源电压为30V、这将涵盖您的28V 电源。  因此、我建议为您的应用使用 TCAN4550-Q1而不是 TCAN4550。

    此致、

    Jonathan

x 出现错误。请重试或与管理员联系。