Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 工具与软件:
您好!
我使用的是 TCAN4550元件。
在数据表中、我看到 Vsup 绝对最大值为42V、要求的值为24V。 使用28V 电源不可行吗?
我的电源输出为28V。
谢谢你
Maor M.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1
工具与软件:
您好!
我使用的是 TCAN4550元件。
在数据表中、我看到 Vsup 绝对最大值为42V、要求的值为24V。 使用28V 电源不可行吗?
我的电源输出为28V。
谢谢你
Maor M.
尊敬的 Maor:
绝对最大额定电压为42V、如果超过此电压、ESD 单元将触发、因此使用28V 不会导致 ESD 单元触发。
数据表技术规格适用于包括此最大电源电压值的建议运行条件。 TCAN4550的最大电源电压为24V、因此除非另有说明、否则这些规格仅能保证在高达24V 的电压下工作。
不过、TCAN4550-Q1是该器件的汽车级版本、它的最大电源电压为30V、这将涵盖您的28V 电源。 因此、我建议为您的应用使用 TCAN4550-Q1而不是 TCAN4550。

此致、
Jonathan