This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E001:瞬态抑制器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65240, SN75240, SN65220, TPD6E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419973/tpd6e001-transient-suppressor

器件型号:TPD6E001
主题中讨论的其他器件:SN75240SN65220、SN65240、

工具与软件:

我想知道您对 MAX3344收发器瞬态抑制器选择的支持意见。 由于我的 USB 器件使用 MAX3344、符合 USB 2.0标准并为全速、因此应分配高电容(35 pF)抑制器、例如 SN65220、SN65240和 SN75240。 然而、我也使用 FTDI FT4232HL、除了作为高速器件之外、它也符合 USB 2.0标准。 对于该器件、需要低电容(1.5 pF)抑制器、例如 TPD6E001RSER。 因此、我想知道:将 TPD6E001RSER 用于两个器件是否可行、或者这是否意味着全速器件会失去过多保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    将 TPD6E001用于这两个接口不会出现问题、实际上、我不会推荐您提到的任何 SN 前缀器件。

    这些器件是20多年前发布的、没有 IEC ESD 等级。  

    我建议查看我们的 USB 和浪涌保护应用手册 、其中按 USB 类型(2.0、3.1、... 等等)。  

    这是应用手册中的一个片段、其中包含针对 USB 2.0的建议。 所有这些器件都将以更高的 IEC ESD 额定值和更低的钳位电压提供更好的保护。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在我的应用中、VBUS 信号不是用作电源、而是用于监控、即我将其连接到 FTDI 和 USB_FUNC 的复位信号。 VBUS 用于监测它何时连接或断开。 因此、是否有必要将瞬态抑制器连接到此信号? 如果是、则需要将瞬态抑制器连接到所有6个信号:(2 VBUS、2 D+和2 D-)。 对这两个器件使用 TPD6E001RSER 是可行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    如果连接器与外界接触、总有 ESD 通过连接器进入的风险。

    根据应用的不同、这可能频繁发生、也可能不频繁发生、但该 IC 的复位引脚可能会暴露在 kV 范围内的 ESD 电压下、从而造成损坏。

    如果您希望保护复位引脚免受 ESD 冲击、我建议在 VBUS 线路上尽可能靠近连接器的位置添加一个 ESD 二极管。 您可以使用工作电压等于或高于复位引脚工作电压的 TPD6E001或任何 ESD 二极管。  

    此致、

    Sebastian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    此致、

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD6E001的 VCC 信号必须在5V 下馈送、因为我要使用5V 信号。 问题是我有两个不同的 USB 驱动程序、一个来自 FTDI、另一个来自我的 MCU。 为了给 TPD6E001供电、我不能将来自不同 USB 连接器(每个控制器一个)的两个 VBUS 信号互连到 VCC 信号、只能有一个。 由于我的器件有自己的电源、因此我认为正确的做法是使用该5V 信号为 TPD6E001供电。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是上述内容的示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    是、我建议将5V 电源轨连接到 TPD6E001的 Vcc 引脚、否则器件的功能会略有变化。 主要是每个输入端的击穿电压会增加。  

    您还可以在没有 Vcc 引脚的情况下使用 ESD 二极管、例如我之前推荐的引脚、用于保护您所需的数据/电源线。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您误解了我的问题。 我有两个不同的 USB 驱动程序、一个来自 FTDI、另一个来自我的 MCU。 为了给 TPD6E001供电、我无法将来自不同 USB 连接器(每个控制器一个:FTDI 和 MCU)的两个 VBUS 信号互连到 VCC 信号、只能有一个。 由于我的器件有自己的电源、因此我认为正确的做法是使用该5V 信号为 TPD6E001供电。 如果我这样做、会有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    我将为 Sebastian 继续这段线程。 为了确保我能理解您的应用、您的器件有自己的电源、并且会馈入每个 USB 连接器、还是会有一个电源通过一个连接器连接下一个连接器?  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 USB 器件有自己的电源、其中有一个可将24V 转换为5V 的直流/直流转换器、以及另一个可将24V 转换为3.3V 的直流/直流转换器。

    我有两个不同的 USB 驱动程序、一个来自 FTDI、另一个来自我的 MCU。 我将 为两个驱动器 USB 使用一个瞬态抑制器(TPD6E001)。 为了给 TPD6E001供电、我无法将来自两个不同 USB 连接器 (每个控制器一个:FTDI 和 MCU)的两个 VBUS 信号互连到 TPD6E001的 VCC 信号、只能有一个。 由于我的器件有自己的电源、因此我认为正确的做法是使用该5V 信号为 TPD6E001供电。 我想知道的是:如果这是正确的,或者如果这样做会降低抑制的质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    可以使用5V 信号为 TPD6E001供电。 ESD 保护的质量不应降低。  

    此致!

    McKenzie