请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC812R-Q1 工具与软件:
问题:PHY ID 的读数为0xFFFFFFFF、VDD 值正常。 请问其他哪些硬件电路可能导致无法读取 phy id? 或其他原因?
硬件原理图如下:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
问题:PHY ID 的读数为0xFFFFFFFF、VDD 值正常。 请问其他哪些硬件电路可能导致无法读取 phy id? 或其他原因?
硬件原理图如下:
尊敬的 Sanjone:
MDC/MDIO 访问可能失败的原因有很多。 我们提供了 DP83TC812故障排除指南、请参阅第4节并执行推荐的检查。 请告诉我您能够成功完成哪些检查。
谢谢!
David
尊敬的 Sanjone:
您是正确的、不符合 VSLEEP 要求。 此引脚应由3.3V 常开电源供电。 此外、WAKE 引脚应连接至3.3V。 我还看到为引脚9和21提供了1.0V、但事实并非如此。 看起来该设计是从另一个 PHY 设计复制而来的。 请查看 DP83TC812原理图检查清单。
谢谢!
David