This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:DP83TC812R-Q1

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422103/dp83tc812r-q1-dp83tc812r-q1

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

问题:PHY ID 的读数为0xFFFFFFFF、VDD 值正常。 请问其他哪些硬件电路可能导致无法读取 phy id? 或其他原因?

硬件原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjone:

    MDC/MDIO 访问可能失败的原因有很多。 我们提供了 DP83TC812故障排除指南、请参阅第4节并执行推荐的检查。 请告诉我您能够成功完成哪些检查。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、您好:

    测试结果如下:

    VDDMAC=2.5V、

    VDDA = 3.3V。

    VSLEEP=2.5V、(这不符合要求)

    RESET_N 和  INH 均为高电平;

    CLKOUT 无信号;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjone:

    您是正确的、不符合 VSLEEP 要求。 此引脚应由3.3V 常开电源供电。 此外、WAKE 引脚应连接至3.3V。 我还看到为引脚9和21提供了1.0V、但事实并非如此。 看起来该设计是从另一个 PHY 设计复制而来的。 请查看 DP83TC812原理图检查清单

    谢谢!

    David