主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVM、
工具与软件:
您好、TI 团队:
DS90UB954-Q1EVM 和 DS90UB953-Q1EVM 评估板默认支持9V POC。
我们想知道这些电路板是否支持24V POC。
如果是、是否有需要更改的指南或建议元件列表?
提前感谢您
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
DS90UB954-Q1EVM 和 DS90UB953-Q1EVM 评估板默认支持9V POC。
我们想知道这些电路板是否支持24V POC。
如果是、是否有需要更改的指南或建议元件列表?
提前感谢您
您好、Mohamed:
整个电路板专为12V 输入电源而设计。 不建议针对更高的电压修改该参数。 但是、这是可能的、但您可能需要更换几乎所有的电源组件以支持更高的输入电压。
可能需要更换/调整以下器件(在 UB954 EVM 上):
U4、U6、U7、U8、U9、 U10
R92、R94、R97和 R98
另外、您还需要检查电源路径和 PoC 网络上的其他无源器件、例如电容器、电阻器和电感器/FB +交流耦合电容器、并确保其额定电压为75V (24V x 3)或更高。