This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:兼容 POC 24V

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421690/ds90ub954-q1evm-poc-24v-compatibility

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVM

工具与软件:

您好、TI 团队:

DS90UB954-Q1EVM 和 DS90UB953-Q1EVM 评估板默认支持9V POC。
我们想知道这些电路板是否支持24V POC。
如果是、是否有需要更改的指南或建议元件列表?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    整个电路板专为12V 输入电源而设计。 不建议针对更高的电压修改该参数。 但是、这是可能的、但您可能需要更换几乎所有的电源组件以支持更高的输入电压。

    可能需要更换/调整以下器件(在 UB954 EVM 上):

    U4、U6、U7、U8、U9、 U10

    R92、R94、R97和 R98

    另外、您还需要检查电源路径和 PoC 网络上的其他无源器件、例如电容器、电阻器和电感器/FB +交流耦合电容器、并确保其额定电压为75V (24V x 3)或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    因此、如果我们使用 J18和 J17从外部为 POC 供电、我们需要更改所有这些组件还是仅更改 PoC 网络中的无源组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将 J17和 J18用于外部 PoC 电源、则不需要更改上述电源元件 、但需要检查 PoC 网络上的无源器件(如电容器、电阻器和电感器/FB +交流耦合电容器)、并确保它们的额定电压为75V (24V x 3)或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    关于 DS90UB953-Q1EVM 串行器侧、我假设我们需要对无源器件进行相同的更改。
    但无需更改电源组件 U8和 U9、因为它们已支持24V。

    是这样吗?

    提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的、U8和 U9确实支持高达36V 的输入电压。

    但是、正如我先前所说、 这些电路板是针对12V 输入电压设计的。 因此、您需要自行进行研究和测试、以确保不会遇到任何问题。