工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用949-926-DLP 输出800*480显示信号。
他们测试了 DLP BIST 模式、一切都正常。
然后他们启用了949白色图案,发现屏幕有点蓝。
他们想知道它是否是由白平衡引起的,以及如何解决它。
现在他们正在测试926模式、明天我将更新结果。
此致、
Peter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用949-926-DLP 输出800*480显示信号。
他们测试了 DLP BIST 模式、一切都正常。
然后他们启用了949白色图案,发现屏幕有点蓝。
他们想知道它是否是由白平衡引起的,以及如何解决它。
现在他们正在测试926模式、明天我将更新结果。
此致、
Peter
尊敬的 Peter:
我有几个问题:
1) 1)您使用哪种类型的 RGB 格式?
2) 2)您能提供"蓝色"显示的图片吗?
有几个选项可供您尝试:
1) 1) 在额定值为31.5 MHz 的926的引脚5上使用外部振荡器、并尝试使用内部时序/外部时钟的926 PATGEN。
2)用一个可以接受33.3 MHz PCLK,并再次尝试926 PATGEN 的显示器交换。
3)运行949 PATGEN 与不同的显示,没有其他更改。
让我们知道其中任何选项的结果。
谢谢!
Esther
尊敬的 Esther:
1)您使用哪种 RGB 格式?
RGB888。
2)您能提供一张"蓝色"显示屏的图片吗? [报价]我稍后将上传视频。
[报价 userid="564759" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419276/ds90ub926q-q1-blue-screen/5451374 #5451374"]1) 在额定电压为31.5 MHz 的926的引脚5上使用外部振荡器、并试用具有内部时序/外部时钟的926 PATGEN。 [报价]这是不可能的、因为它们不在电路板上保留振荡器。
[/quote][/quote]2)使用可以接受33.3 MHz PCLK 的用户交换显示、然后再次尝试926 PATGEN。 [报价]客户还称这是不可能的、因为他们的电路板是专门为 DLP 模块制造的。
[/quote]3)运行949 PATGEN 时显示不同、无需其他更改。 [报价]不可能、原因与2)相同。
我们正在尝试输出红色/绿色图形并在蓝色通道上捕获信号。 当926输出红色/绿色图形时、蓝色信号通道(引脚19、B0)应该是什么?
此致、
Peter
尊敬的 Esther:
请观看下面的视频。
此致、
Peter
尊敬的 Peter:
您是否在使用色条? [报价]您是否可以尝试使用949 PATGEN 的色条并发送结果视频? 与使用纯色图案相比、它可以让我们更好地了解所看到的行为。
BR、
Esther