This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:蓝屏

Guru**** 1789900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419276/ds90ub926q-q1-blue-screen

器件型号:DS90UB926Q-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用949-926-DLP 输出800*480显示信号。

他们测试了 DLP BIST 模式、一切都正常。

然后他们启用了949白色图案,发现屏幕有点蓝。

他们想知道它是否是由白平衡引起的,以及如何解决它。

现在他们正在测试926模式、明天我将更新结果。

此致、

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否在使用色条? 此外、请根据926模式的结果更新我们。 这将有助于缩小问题所在的范围。  

    谢谢!

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esther:

    他们的显示模块是 DLP 模块、不能容忍较大的 PCLK 不匹配。

    926模式只能输出33.3MHz PCLK、而 DLP 需要31.5MHz、因此在926模式下不输出任何内容。

    您能问一下您的同事、他们对 DLP 系统 FPD-link 配对有什么经验吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我有几个问题:

    1) 1)您使用哪种类型的 RGB 格式?

    2) 2)您能提供"蓝色"显示的图片吗?  

    有几个选项可供您尝试:

    1) 1) 在额定值为31.5 MHz 的926的引脚5上使用外部振荡器、并尝试使用内部时序/外部时钟的926 PATGEN。  

    2)用一个可以接受33.3 MHz PCLK,并再次尝试926 PATGEN 的显示器交换。  

    3)运行949 PATGEN 与不同的显示,没有其他更改。  

    让我们知道其中任何选项的结果。

    谢谢!

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esther:

    1)您使用哪种 RGB 格式?

    RGB888。

    2)您能提供一张"蓝色"显示屏的图片吗?  [报价]

    我稍后将上传视频。

    [报价 userid="564759" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419276/ds90ub926q-q1-blue-screen/5451374 #5451374"]1) 在额定电压为31.5 MHz 的926的引脚5上使用外部振荡器、并试用具有内部时序/外部时钟的926 PATGEN。  [报价]

    这是不可能的、因为它们不在电路板上保留振荡器。

    2)使用可以接受33.3 MHz PCLK 的用户交换显示、然后再次尝试926 PATGEN。  [报价]

    客户还称这是不可能的、因为他们的电路板是专门为 DLP 模块制造的。  

    3)运行949 PATGEN 时显示不同、无需其他更改。  [报价]

    不可能、原因与2)相同。

    我们正在尝试输出红色/绿色图形并在蓝色通道上捕获信号。 当926输出红色/绿色图形时、蓝色信号通道(引脚19、B0)应该是什么?

    此致、

    Peter

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esther:

    请观看下面的视频。

    e2e.ti.com/.../387.mp4

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否在使用色条? [报价]

    您是否可以尝试使用949 PATGEN 的色条并发送结果视频? 与使用纯色图案相比、它可以让我们更好地了解所看到的行为。

    BR、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esther:

    请检查他们的显示。

    他们可以看到显示屏上出现异常的蓝线。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的评分 为了帮助缩小这种失真的原因、当您执行949 PATGEN 时、您使用了什么 PCLK? 这可能会导致 DLP 显示的 PCLK 容差出现问题、与926的情况类似。  

    BR、

    Esther