工具与软件:
团队成员、您好!
客户在设计 TCAN2451时遇到问题:
通电4.5分钟后、VCC1输出将关闭。 发现 SWE_TIMER_SET 的默认寄存器为4.5、即在4.5分钟后关闭(此时、SW 引脚已上拉且看门狗已禁用、但看门狗似乎仍受 SWE_TIMER_SET 寄存器的影响)。
这里有两个问题:
1设计这个寄存器位的最初目的是什么?
2在开发期间、如果 SPI 未就绪、调试是否会陷入循环? 如果移除该设计会更好(保证 VCC1输出)。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
客户在设计 TCAN2451时遇到问题:
通电4.5分钟后、VCC1输出将关闭。 发现 SWE_TIMER_SET 的默认寄存器为4.5、即在4.5分钟后关闭(此时、SW 引脚已上拉且看门狗已禁用、但看门狗似乎仍受 SWE_TIMER_SET 寄存器的影响)。
这里有两个问题:
1设计这个寄存器位的最初目的是什么?
2在开发期间、如果 SPI 未就绪、调试是否会陷入循环? 如果移除该设计会更好(保证 VCC1输出)。
谢谢!
Daniel:
1设计这个寄存器位的最初目的是什么?
SWE 计时器可在 MCU 无法唤醒时关闭节点、从而帮助在故障情况下降低电流消耗。 例如、如果发生唤醒、ECU 将由 VCC1供电。 但是、如果 MCU 无法启动、则在4.5分钟后(默认情况下)、节点将关闭。 这可以防止节点无限期地保持开启状态并耗尽汽车电池电量。
[报价 userid="577323" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411718/tcan2451-q1-swe_timer_set-register-issue ]2在开发过程中、如果 SPI 未就绪、调试是否陷入了循环? 如果删除该设计(保证 VCC1输出)会更好。根据我们的经验、MCU 启动例程应不到1秒。 有一些情况下,它需要更多的时间,但我从来没有看到它需要超过4.5分钟(尚未)。 此外、对于电路板调试、这通常在几秒钟或者1-2分钟内完成。 如果需要更长时间地调试电路板、用户要么需要将 TCAN2451-Q1转换为正常模式、要么需要使用 SWE_DIS 关闭 SWE 计时器。
此致!
Danny