This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:SWE_TIMER_SET 寄存器问题

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN2451-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411718/tcan2451-q1-swe_timer_set-register-issue

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户在设计 TCAN2451时遇到问题:

通电4.5分钟后、VCC1输出将关闭。 发现 SWE_TIMER_SET 的默认寄存器为4.5、即在4.5分钟后关闭(此时、SW 引脚已上拉且看门狗已禁用、但看门狗似乎仍受 SWE_TIMER_SET 寄存器的影响)。
这里有两个问题:

1设计这个寄存器位的最初目的是什么?
2在开发期间、如果 SPI 未就绪、调试是否会陷入循环? 如果移除该设计会更好(保证 VCC1输出)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    已为该主题分配了一位专家、并将在业务结束时收到2024年09月13日 的回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我还没有得到响应。

    此致、

    Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    1设计这个寄存器位的最初目的是什么?

    SWE 计时器可在 MCU 无法唤醒时关闭节点、从而帮助在故障情况下降低电流消耗。 例如、如果发生唤醒、ECU 将由 VCC1供电。 但是、如果 MCU 无法启动、则在4.5分钟后(默认情况下)、节点将关闭。 这可以防止节点无限期地保持开启状态并耗尽汽车电池电量。

    [报价 userid="577323" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411718/tcan2451-q1-swe_timer_set-register-issue ]2在开发过程中、如果 SPI 未就绪、调试是否陷入了循环? 如果删除该设计(保证 VCC1输出)会更好。

    根据我们的经验、MCU 启动例程应不到1秒。 有一些情况下,它需要更多的时间,但我从来没有看到它需要超过4.5分钟(尚未)。 此外、对于电路板调试、这通常在几秒钟或者1-2分钟内完成。 如果需要更长时间地调试电路板、用户要么需要将 TCAN2451-Q1转换为正常模式、要么需要使用 SWE_DIS 关闭 SWE 计时器。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如 Danny 所述、可以在每次 POR 后器件处于待机模式后禁用 SWE 计时器。 在 ES_1.0 (电流器件)下、SWE 默认为启用。

    但是、在下一个样片版本中、默认情况下禁用 SWE 计时器。 因此、这应该不再是一个问题。 向团队发送电子邮件、了解样片在下一版本样片的供货情况。

    Vrashank