请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB928Q-Q1 工具与软件:
大家好、我使用928解串器和本地 GPIO_REG5引脚进行 GPIO 控制。 相应的寄存器如下所示。

根据手册、默认寄存器值为0x00、那么默认是输出低电平、我的要求也是输出低电平、我是否仍然需要专门配置 bit0 = 1?
我有这个问题是因为位0对应于这两个值启用正常运行和启用 GPIO 运行、我不太了解它们、默认正常运行和 GPIO 运行之间有什么区别?