This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:DS90UB928Q-Q1:GPIO 功能寄存器配置

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423250/ds90ub928q-q1-ds90ub928q-q1-register-configuration-for-gpio-function

器件型号:DS90UB928Q-Q1

工具与软件:

大家好、我使用928解串器和本地 GPIO_REG5引脚进行 GPIO 控制。 相应的寄存器如下所示。

根据手册、默认寄存器值为0x00、那么默认是输出低电平、我的要求也是输出低电平、我是否仍然需要专门配置 bit0 = 1?
我有这个问题是因为位0对应于这两个值启用正常运行和启用 GPIO 运行、我不太了解它们、默认正常运行和 GPIO 运行之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello rm、

    如果您想将 GPIO 设置为低电平、则必须遵循数据表中的建议、即0x20 = 0x01、用于在 GPIO 模式下实现低电平状态。

    数据表中列出了正常工作模式和 GPIO 模式之间的差异:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。