This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867ISRGZ##39;s LAN 合规性测试失败

Guru**** 1790030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394823/dp83867is-dp83867isrgz-s-lan-compliance-test-is-fail

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

尊敬的 TI

我们更改了 PCB 设计并进行了新的测试。

(PBA、LAN#0和 LAN#1上有两个 PHY IC)

有些失败了。

请为我提供解决方案指导。

[基于 LAN 合规性]

(1)问题1(10Base-T):含 TPM 级别为700mV。 (不含 TPM 级别为1.4V)

   -。 测量2项(链路测试脉冲)

     -->无 TPM(14.3.1.2.1)项目通过(LAN#0, LAN#1)

     -->使用 TPM(14.3.1.2.1)项目失败(LAN#0, LAN#1)

     -->I2C 寄存器:

            MII 写入0x0d 0x001F 0x8000
             => MII 写入0x0F 0x001F 0x8000
             => MII 写入0x0d 0x0000 0x0100
             => MII 写入0x0F 0x0000 0x0100
             => MII 写入0x0d 0x0010 0x5008
             => MII 写入0x0F 0x0010 0x5008

(2)问题2(100Base-T): 我用模式5测试了它、但它失败了。 还有其他设置吗?

   -。 测量1项(回波损耗)  

     -->发送器返回损失(9.1.5)项目为 PASS (LAN#0, LAN#1)

     -->接收器回波丢失(9.2.2)项目失败(LAN#0, LAN#1)

     -->I2C 寄存器:(测试模式5)

            MII 写入0x0d 0x001F 0x8000
             => MII 写入0x0F 0x001F 0x8000
             => MII 写入0x0d 0x0000 0x2100
             => MII 写入0x0F 0x0000 0x2100
             => MII 写入0x0d 0x0010 0x5008
             => MII 写入0x0F 0x0010 0x5008
             => MII 写入0x0d 0x0009 0xBB00
             => MII 写入0x0F 0x0009 0xBB00
             => MII 写入0x0d 0x00D 0x001F
             => MII 写入0x0F 0x00D 0x001F
             => MII 写入0x0d 0x00E 0x0025
             => MII 写入0x0F 0x00E 0x0025
             => MII 写入0x0d 0x00D 0x401F
             => MII 写入0x0F 0x00D 0x401F
             => MII 写入0x0d 0x00E 0x0480
             => MII 写入0x0F 0x00E 0x0480

(3) 问题3(1000Base-T) : 利润不足  

     --> 带有干扰点 H 的差动输出模板失败(LAN#1)

     --> I2C 寄存器:(测试模式1)

            MII 写入0x0d 0x001F 0x8000
             => MII 写入0x0F 0x001F 0x8000
             => MII 写入0x0d 0x0000 0x0140
             => MII 写入0x0F 0x0000 0x0140
             => MII 写入0x0d 0x0010 0x5008
             => MII 写入0x0F 0x0010 0x5008
             => MII 写入0x0d 0x0009 0x3B00
             => MII 写入0x0F 0x0009 0x3B00
             => MII 写入0x0d 0x00D 0x001F
             => MII 写入0x0F 0x00D 0x001F
             => MII 写入0x0d 0x00E 0x0025
             => MII 写入0x0F 0x00E 0x0025
             => MII 写入0x0d 0x00D 0x401F
             => MII 写入0x0F 0x00D 0x401F
             => MII 写入0x0d 0x00E 0x0480
             => MII 写入0x0F 0x00E 0x0480
             => MII 写入0x0d 0x00D 0x001F
             => MII 写入0x0F 0x00D 0x001F
             => MII 写入0x0d 0x00E 0x01D5
             => MII 写入0x0F 0x00E 0x01D5
             => MII 写入0x0d 0x00D 0x401F
             => MII 写入0x0F 0x00D 0x401F
             => MII 写入0x0d 0x00E 0xF508
             => MII 写入0x0F 0x00E 0xF508

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享信息。 对于进一步调试、我想提及以下说明:

    • 我能否澄清您所指的 TPM 是什么?
    • 如果可能、我可以要求提供有关您如何测试合规性测试的图片吗?  
    • 我们是否还可以提供您可查看的合规性测试的测试失败测试报告?
    • 根据您的寄存器访问、 您似乎在写入0x000D 和0x000E 两次。 只是想在正确写入扩展寄存器时再次确认一次、您可以重新读取扩展寄存器值吗?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查下面的答案。

    (1) 我能否获得有关您所指的 TPM 的说明?

       -。 请检查随附文件中的"10Base-T.pdf"。 (LAN 合规性测试.zip)

       -。 同一项目的"使用 TPM"失败。 (由于液位较低、未对其进行测量。)

    e2e.ti.com/.../LAN-Compliance-Test_5F00_240730.zip

    (2) 如果可能、我可以要求您提供有关您如何测试合规性测试的图片吗?  

       -。 使用 R&S RTP 设备(具有1G 合规性 S/W)和1Gbit 测试装置(ZF2)进行测试。

       -。 模式设置在 PC 上完成。

       

    (3) 我们是否还可以提供您在合规性测试中看到的测试失败测试报告?

       -。 请参阅随附的项目"(1)"的 zip 文件

    (4) 根据您的寄存器访问、您似乎要写入0x000D 和0x000E 两次。

      只是想在正确写入扩展寄存器时再次确认一次、您可以重新读取扩展寄存器值吗?

       -。 我捕获了 PC 上显示的屏幕。 (重复两次)

       -。 正如我之前所说的、 PBA 中安装了两个 PHY IC。

       -。 扩展寄存器是什么意思?  我不得不问客户公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    感谢您分享这些信息。 我将与团队讨论并 审查合规性报告、并在下周早些时候为您提供回复。

    感谢您的耐心

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    感谢您的耐心。

    我与团队讨论测试结果。 以下是我们想与您确认的一些意见。

    • 用于1000Base-T 差分输出。 您是否使用了以下脚本:
      • 如果您使用的是此脚本、您是否还可以尝试仅启用通道 A、看看这是否有助于获得合规性结果
    • 对于回波损耗测试、您似乎看到了预期的合规性结果。 您能否仔细检查您使用的脚本是否正确?
      • 如果可能、您是否还可以在当前的测试夹具板和函数发生器波形上拍摄照片? 我们希望看到您是如何测试回波损耗的。

    ——

    谢谢!

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是一个额外的查询。

    请检查 蓝色文本 设置

    (请再次核对上面的内容、然后核对下面的答案)

    • 用于1000Base-T 差分输出。 您是否使用了以下脚本:
      • 如果您使用的是此脚本、您是否还可以尝试仅启用通道 A、看看这是否有助于获得合规性结果
      • --> (08/13) 我们同时在双 Phy ICS 中编写 Regs。
      •         (在测试模式1下) 我认为不使用寄存器0x1D5 (=0x0F508)。   
      •         我的寄存器出了什么问题?  
    • 对于回波损耗测试、您似乎看到了预期的合规性结果。 您能否仔细检查您使用的脚本是否正确?
    •       --> (08/13) 我使用了相同的寄存器。
    •               我能得到一张收回损失项目的测量照片吗?                
      • 如果可能、您是否还可以在当前的测试夹具板和函数发生器波形上拍摄照片? 我们希望看到您是如何测试回波损耗的。
      • --> (08/13) 如随附照片所示、它是通过连接到套件进行测量的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    1. 在某些设计中、如果客户无法获得理想的顺从波形、 我们建议客户将此寄存器用于其最终应用、查看这是否有助于他们的合规性并获得更大的信号质量。 我们还建议客户始终使用此寄存器进行合规性测试。 您是否能够看到此寄存器更好的合规性结果?
    2. 关于照片,我可以要求从上面的拍摄照片吗? 我们需要确保您的固定装置板(终端)和函数发生器已正确连接。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 下面的内容。

    1.我的客户设置注册。 我很快就会给你一个答案。

    2. 我会用下面的图片来解释。

      -。 将发生器直接连接到3号 SMA

      -。 发生器内置在示波器中。

      -。 所有测试都可以使用 RODHE 公司的 RTP 设备进行。

    -->只有回波损耗需要额外的设备。(网络分析仪)

    [测试装置]

      

    [振 荡器设备_RTP]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我与团队内部沟通。 回波损耗测试似乎未完全校准。

    我们希望您测试回波损耗的一点是:

    • 您能否仅使用100欧姆端接来尝试回波损耗测试、而不是连接到 PHY、看看您是否未通过回波损耗测试? 我们要使用100欧姆端接的完美匹配检查背景噪声。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复

    目前、我们无法对其进行测量、因为我们没有其他设备。 (网络分析器)

    在测量时、回波损耗中的两项中只有一项发生故障

    (1)发送器回波损耗= PASS

    (2)接收回波损耗= 失败

    我想知道两项(Tx、Rx 回波损耗)是否可以在相同的设置下使用。

    我想知道我是否需要其他模式(寄存器)设置。

    第一个问题的其他答案(问题1、问题3)是什么?

    请检查它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    感谢您的耐心

    我们使用此脚本进行回波损耗测试:

    目前、我们认为您当前测量的回波损耗测试未 正确校准。  根据合规性结果、回波损耗故障级别过高。 以下是我们希望检查以进行进一步调试的内容:

    • 确保您正在探测接收器通道
    • 确保正确预校准回波损耗测量值。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了测量回波损耗、我是否必须应用最后一个寄存器? (0x1f=0x4000)

    当我应用最后一个寄存器(0x1F=0x4000)时、
    应用于 PHY 的寄存器(0x2100、0x5008)是否被擦除?

    测试是否必须使用最后一个寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    寄存器0x001F = 4000是软复位。 它不会复位寄存器状态。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查它

    我是否能够理解最后一个寄存器(0x1F=0x4000)对于 LAN 合规性测试是必需的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    软复位最好使用寄存器进行合规性测试。  

    我可以问您为什么要索要0x001F 寄存器吗? 您是否无法编写它?

    我相信我们的方向是错误的。 我想知道使用100欧姆端接时的回波损耗测量值、然后再继续进一步调试。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用了新的电路板和寄存器对其进行了测试。

    有2个问题。(附件 pdf 文件)

    (1) 1000 Base-T、点模板测试(含干扰信号)

       -。 按寄存器(1000Base-T 模式寄存器 0x0140)

       -->插入寄存器时成功、移除寄存器时失败

    (2) 1000 Base-T、发送器失真(含干扰信号)

       --> 只有特定配对失败时的变通办法(例如 D 对失败)

    (3) 出现125MHz (EMC)噪音问题。  我们需要一个解决方案。

    请检查它

    e2e.ti.com/.../Eth0_2D00_1000_2D00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    感谢您分享这些信息。

    我们与团队内部沟通。 您为测试而实施的脚本可能缺少一些信息。 再次抱歉给您带来了不便。

    执行合规性测试时、请参阅以下脚本:

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我应该如何改进这两个方面? (2)和(3)

    (2) 1000 Base-T、发送器失真(含干扰信号)

       --> 只有特定配对失败时的变通办法(例如 D 对失败)

    (3) 出现125MHz (EMC)噪音问题。  我们需要一个解决方案。

    请检查它

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    请问您能否向我们发送有关 MDI 线路的原理图和布局文件? 我们想确认该电路板是否遵循以下检查清单:

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要解决1000Base-T 失真...

    共享数据。

    请在检查内容后回复。

    e2e.ti.com/.../_2800_TI-attach_2900_3113.Industrial_5F00_PHY_5F00_Layout-Review-Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我将进行查看、稍后为您提供响应。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您是否在 MDI 线路上将任何电容器接地? 如果是、移除这些电容器是否有助于进行失真测试?

    我没有看到来自变压器或 RJ45连接器的任何中心抽头电容器。 如果可能、我可以问这些电容器是否集成在 RJ45屏蔽层中?

    变压器的中心抽头是否相互短路? 这也会影响 MDI 线路的失真

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在评论中分享您的回复。

    请检查它

    (1) MDI 线路上是否将任何电容器接地? 如果是、移除这些电容器是否有助于进行失真测试?

    09/30 Ryu) MDI 线路上没有电容器。

                当向差分信号(两个信号之间)添加100欧姆时、 情况会变得更糟。

    (2)我没有看到变压器或 RJ45连接器上有任何中心抽头电容器。 如果可能、我可以问这些电容器是否集成在 RJ45屏蔽层中?

    09/30 Ryu) 它位于内部。  随附的是产品说明书。

    e2e.ti.com/.../6712.48F_2D00_76NWZ2NL_2800_REV1.1_2900_.pdf

    (3)变压器的中心抽头是否相互短路? 这也会影响 MDI 线路的失真

    09/30 Ryu) 请参阅数据表。

              我不知道确切的含义。 "变压器的中心抽头是否相互短路?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    感谢您分享这些信息。

    我可以要求提供指示通道 D 出现故障的新报告吗? 这似乎在旧报告上。 失真测试通过。 我们想知道故障裕度是多少。

    如果可能、您能否启用镜像模式并查看通道 D 上的失真测试是否仍然失败?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件是有问题的报告。

    还有一些情况下、所有对都发生故障。

    e2e.ti.com/.../1000Base_2D00_T_5F00_LAN2_5F00_distortion-FAIL.pdf

    如何应用镜像模式?

    (1) 更改电缆位置?

    (2) 我只需要在模式4中添加一个寄存器吗?

    请检查它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    从直电缆更改为交叉电缆、可以通过写入寄存器0x0031来配置镜像模式。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看随附的文件和测试方法。

    查看随附的文件结果

    e2e.ti.com/.../Report_5F00_2024_5F00_10_5F00_07_5F00_11_5F00_45_5F00_15.pdf

    1)直接电缆测试细节:#1至#4

    2)交叉电缆测试细节:#8到#11 (镜像模式)

    3) I2C reg 测试方法#1 : 测量,但结果失败

    [1000 Base 测试模式4 (0x0480)]
    MII 写入0x0d 0x001F 0x8000
    MII 写入0x0F 0x001F 0x8000
    MII 写入0x0d 0x0000 0x0140
    MII 写入0x0F 0x0000 0x0140
    MII 写入0x0d 0x0010 0x5008
    MII 写入0x0F 0x0010 0x5008
    MII 写入0x0d 0x0009 0x9B00
    MII 写入0x0F 0x0009 0x9B00
    MII 写入0x0d 0x0031 0x0001
    MII 写入0x0F 0x0031 0x0001
    MII 写入0x0d 0x00D 0x001F
    MII 写入0x0F 0x00D 0x001F
    MII 写入0x0d 0x00E 0x0025
    MII 写入0x0F 0x00E 0x0025
    MII 写入0x0d 0x00D 0x401F
    MII 写入0x0F 0x00D 0x401F
    MII 写入0x0d 0x00E 0x0480
    MII 写入0x0F 0x00E 0x0480

    4) 4) I2C 寄存器 测试方法2: 测量失败

    MII 写入0x0d 0x001F 0x8000
    MII 写入0x0F 0x001F 0x8000
    MII 写入0x0d 0x0009 0x9B00
    MII 写入0x0F 0x0009 0x9B00
    MII 写入0x0d 0x00D 0x001F
    MII 写入0x0F 0x00D 0x001F
    MII 写入0x0d 0x00E 0x0025
    MII 写入0x0F 0x00E 0x0025
    MII 写入0x0d 0x00D 0x401F
    MII 写入0x0F 0x00D 0x401F
    MII 写入0x0d 0x00E 0x0400
    MII 写入0x0F 0x00E 0x0400
    MII 写入0x0d 0x0031 0x0001
    MII 写入0x0F 0x0031 0x0001
    MII 写入0x0d 0x001F 0x4000
    MII 写入0x0F 0x001F 0x4000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我想问一下您遇到通道 D 故障问题的设备有多少个吗? 您是否测试过其他 DP83867并发现了类似的问题?  

    如果可能、您是否还可以在 Rbias 引脚上并联10uF 电容、看看这是否有助于提高合规性性能。 需要确保 Rbias 引脚附近没有会影响合规性测试性能的信号路径。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PBA 与 PBA 发生变化、但所有通道(A/B/C/D 对)都失败。

    而且、只有某些通道会发生故障。

    在安装了电容器(10uF/10V)的情况下测得的数据。

    同样是一个失败。

    失真项是否与偏压有关?

    e2e.ti.com/.../Report_5F00_2024_5F00_10_5F00_08_5F00_09_5F00_40_5F00_42.pdf

    请检查它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)直接电缆测试细节:#1至#4

    2)交叉电缆测试细节:#8到#11 (镜像模式)

    3)直接电缆测试+ Rbias (10uF ):#12到#15

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    感谢您提供的信息。

    让我们退一步讲、重点看看通道 D 故障的情形。 您是否看到当前正在使用的电路板有任何功能问题? 通信期间是否存在链路中断和数据包错误? 我们看到您之前和之后发送的结果之间存在巨大差异。 如果可能、您能否还向我们发送您正在使用的变压器模型。 我们要确保 DP83867的功能首先正常工作。

    我们会在内部与团队进行讨论。 可能有助于实现合规性结果的电容值似乎如下:

    • 与 Rbias 引脚并联33pF

    再次抱歉打断您的困惑。  与 Rbias 引脚并联的33pF 电容值有助于实现合规性。 10uF 的电容器值过大、不会对顺从结果产生太大影响。

    ——

    此致、

    Hillman LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答案如下。

    (1) 您是否看到您当前使用的电路板有任何功能问题。

     -->241010: 没有功能问题。  但是、我们对 ETH 合规性测试不满意。

    (2) 您在之前和之后发送的结果之间存在巨大差异。  

     -->241010: 不同的电路板有不同的变化。  所有对失败或一(或两)对失败。

    (3)如果可能、您还可以将您使用的变压器型号发送给我们吗?  

     -->241010: 请参阅所附文件(48F-76NWZ2NL(REV1.1).pdf

    e2e.ti.com/.../3175.48F_2D00_76NWZ2NL_2800_REV1.1_2900_.pdf

    请检查它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    很好的一点是、您在 PHY 上看不到功能问题。

    变压器的匝数比容差和电感是否可能更小? 有时、 变压器的匝数比失配可能会在系统中带来额外的差分噪声。  

    根据内部讨论、我们可以通过调整 Rbias 电容器和 Rbias 值来改善边缘性。 如果可能、您可以尝试以下测试:

    • 添加与 Rbias 引脚并联的33pF 电容
    • 将 Rbias 值更改为10千欧?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查它

    (请参阅默认报告)

    (1)默认报告:  

       i)默认值:测试报告 PDF #1 ~#4 (Rbias 11k Ω)

       ii )添加33pF 并联到 Rbias 引脚:测试报告 PDF #5 ~#8

    e2e.ti.com/.../ETH-Report_2800_Default_5F00_11kR_5F00_11kR_2B00_33pF_2900_.pdf

    (2)测试结果如下:  

       i)33pF 并联到 Rbias 引脚:测试报告 PDF #5 ~#8.

       ii)将 Rbias 值改为10千欧? : 测试报告 PDF #1 ~#4 (带33pF)

    e2e.ti.com/.../Report_5F00_2024_5F00_10_5F00_11_5F00_09_5F00_47_5F00_14.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个回顾

    降低 Rbias 值可提高性能。

    其他 ETH 合规项目是否会因 Rbias 值而失效?

    请检查它

    (1)默认报告:  

       i)默认值:测试报告 PDF #1 ~#4 (Rbias 11k Ω)

       ii )添加33pF 并联到 Rbias 引脚:测试报告 PDF #5 ~#8

       III)Rbias 值:11k Ω--> 6.8k Ω~Ω#12

       IIii)更改 Rbias 值:6.8千欧--> 4.3千欧#13 ~#16

       v)更改 Rbias 值:4.3k Ω--> 1.8k Ω#17k Ω~ 20

    e2e.ti.com/.../ETH-Report_2800_Default_5F00_11kR_5F00_11kR_2B00_33pF_5F00_6.8kR_5F00_4.3kR_5F00_1.8kR_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    感谢您花时间一起调试该问题。

    我们仅验证低至9k 欧姆的 Rbias 值。  根据您的测试设置、我们建议在 Rbias 引脚上使用9k Ω//33pF。

    我们在内部与团队讨论。 我们以前在 DP83867中没有看到这种大失真故障。 可能需要在失真合规性测试中导致此类失败的原因有以下几种:

    • 如果可能、您可以检查时钟信号上的抖动和 PPM 吗? 确保时钟信号干净
    • 检查 PHY 的电源轨输入是否干净、电源轨上不应有太多纹波
    • 检查是否没有影响 Rbias 引脚的外部噪声。 Rbias 引脚在 恒定直流电压下始终保持稳定

    ——

    此致、

    Hillman Lin