This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:CAN 总线长度

Guru**** 1790010 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1043-Q1, TCAN1044-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420726/tcan1043-q1-can-bus-length

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044-Q1、TCAN1044A-Q1

工具与软件:

您好!  

使用数据速率为2Mbps (CAN FD)的 TCAN1043-Q1时 CAN 总线的最大总线长度和残桩长度应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    这将取决于实际拓扑、但对于 CAN 收发器、建议总线长度为25m、桩线长度为1.5m (在1Mbps 时)。 对于2Mbps、可以缩短通信距离、但对于我们的 TCAN1043-Q1、我们展示了在40m 总线长度下工作的通信、桩线长度大于1.5m。 通常、需要确保 CAN 位可以在一个位时间内沿总线传播到每个节点、以2Mbps 的速率运行时为500ns。 考虑到电缆、总线上的无源器件和 CAN 收发器本身的延迟、这将需要由系统设计人员进行计算。 如果残桩太长、残桩会增加阻抗不匹配、这会导致信号反射、从而使通信失真。 因此、必须使存根长度保持最短。

    这篇文章 更详细地介绍了该主题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eric。

    相同之处(如上所述)是否适用于 TCAN1044ADRBRQ1?

    此外、如何确定 TCAN1043-Q1和 TCAN1044-Q1的 CAN 节点/收发器容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您能回答以下问题吗?请告诉我有关上述问题的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    是的、该信息也适用于 TCAN1044A-Q1。 CAN 节点容量还是相对于我之前提供的答案而言。 限制因素是位能够在设置下一个位之前在足够的时间内可靠地通过 CAN 总线的时序。 如果数据速率为2Mbps 或更高、则总线所需的时间越长、位通过总线传播所需的时间就越长、并且由于数据速率较快、所分配的时间也越短。

    此致、

    Eric Hackett