主题中讨论的其他器件: TCAN1044-Q1、TCAN1044A-Q1
工具与软件:
您好!
使用数据速率为2Mbps (CAN FD)的 TCAN1043-Q1时 CAN 总线的最大总线长度和残桩长度应该是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
使用数据速率为2Mbps (CAN FD)的 TCAN1043-Q1时 CAN 总线的最大总线长度和残桩长度应该是多少?
Abhishek,
这将取决于实际拓扑、但对于 CAN 收发器、建议总线长度为25m、桩线长度为1.5m (在1Mbps 时)。 对于2Mbps、可以缩短通信距离、但对于我们的 TCAN1043-Q1、我们展示了在40m 总线长度下工作的通信、桩线长度大于1.5m。 通常、需要确保 CAN 位可以在一个位时间内沿总线传播到每个节点、以2Mbps 的速率运行时为500ns。 考虑到电缆、总线上的无源器件和 CAN 收发器本身的延迟、这将需要由系统设计人员进行计算。 如果残桩太长、残桩会增加阻抗不匹配、这会导致信号反射、从而使通信失真。 因此、必须使存根长度保持最短。
这篇文章 更详细地介绍了该主题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致、
Eric Hackett