This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CAH 电池短路、CANL 下降

Guru**** 1789840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423182/tcan1043a-q1-cah-short-to-battery-canl-drops

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

当我们使用  TCAN1043ADMTRQ1进行 GND 短路和电池短路测试时、存在一些问题:

1. CANH 对电池短路、CANL 发生电压波形被拉低。

CANL 短接至 GND、发生 CANH 时电压波形变为高电平。

我们最担心这个红色块、它可以下降到大约3V。

您可以帮助说明发生这种情况的原因吗?

谢谢你

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    期待您的见解。

    谢谢

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank

    这是因为在任何一种情况下、当收发器尝试驱动显性信号时、各自的引脚仍将被驱动至其标称电平、并会因短路而出现一些争用。 因此在标称情况下、在显性脉冲期间、CANH 将增加到3.2V-3.8V、CANL 将降低到1.2V。 当对 CANH 施加电池短路时、CANL 仍将被驱动到低电平、但同样、由于对 CANH 施加电池短路、它不会一直达到标称电平。 这与另一种情况相同、其中 CANL 短接至 GND、CANH 仍将由于漏电和 GND 短路而以一定的压降驱动至 VCC。

    此致、

    Eric Hackett