请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043A-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
当我们使用 TCAN1043ADMTRQ1进行 GND 短路和电池短路测试时、存在一些问题:
1. CANH 对电池短路、CANL 发生电压波形被拉低。


CANL 短接至 GND、发生 CANH 时电压波形变为高电平。

我们最担心这个红色块、它可以下降到大约3V。

您可以帮助说明发生这种情况的原因吗?
谢谢你
此致!
Frank