This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:Rx 数据错误

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424987/dp83tc812r-q1-rx-data-error

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

您好:

     DP83TC812R-Q1 可以识别、 链路状态也是正常的(链路上100M ;链路下), 主从模式可以切换。    当网络正常工作时、我使用示波器可以获得 RX_DATA 0-3的波形。 并且所有时钟均为25MHz。  但是 RX 日期 都是错误的, 这可能是 dirver 的问题? 请提供一些关于这个问题的消息、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经爱, MAC 接口模式必须是110 RGMII ( TX 和 RX 内部延迟模式)