请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC812R-Q1 工具与软件:
您好:
DP83TC812R-Q1 可以识别、 链路状态也是正常的(链路上100M ;链路下), 主从模式可以切换。 当网络正常工作时、我使用示波器可以获得 RX_DATA 0-3的波形。 并且所有时钟均为25MHz。 但是 RX 日期 都是错误的, 这可能是 dirver 的问题? 请提供一些关于这个问题的消息、谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好:
DP83TC812R-Q1 可以识别、 链路状态也是正常的(链路上100M ;链路下), 主从模式可以切换。 当网络正常工作时、我使用示波器可以获得 RX_DATA 0-3的波形。 并且所有时钟均为25MHz。 但是 RX 日期 都是错误的, 这可能是 dirver 的问题? 请提供一些关于这个问题的消息、谢谢!