主题中讨论的其他器件: TCAN24XXEVM
工具与软件:
"VCC1引脚能够根据寄存器设置 VCC1_SINK 来灌入10μA 或1000μA 电流、默认处于活动状态。 可以通过设置寄存器位 VCC1_SINK_DIS 来禁用电流阱。"
是的、我知道 VCC1_SINK_DIS 是一个 VCC1灌电流开关、而 VCC1_SINK 用于选择 VCC1最大灌电流10uA 或1000uA。
我的问题:
1.保持 VCC1_SINK_DIS =启用、VCC1_SINK = 1000uA。 此配置有哪些影响?
2.需要什么条件才能将 VCC1_SINK 从1000uA 更改为10uA?
3. 我需要在什么条件下将 VCC1_SINK_DIS 从启用更改为禁用?