This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:如何了解与 SPI 寄存器 VCC1_SINK 和 VCC1_SINK_DIS 相关的 VCC1引脚灌电流。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN2451-Q1, TCAN24XXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422714/tcan2451-q1-how-to-understand-the-vcc1-pin-sinking-current-capable-related-to-spi-register-vcc1_sink-and-vcc1_sink_dis

器件型号:TCAN2451-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN24XXEVM

工具与软件:

"VCC1引脚能够根据寄存器设置 VCC1_SINK 来灌入10μA 或1000μA 电流、默认处于活动状态。 可以通过设置寄存器位 VCC1_SINK_DIS 来禁用电流阱。"

是的、我知道 VCC1_SINK_DIS 是一个 VCC1灌电流开关、而  VCC1_SINK 用于选择 VCC1最大灌电流10uA 或1000uA。

我的问题:

1.保持 VCC1_SINK_DIS =启用、VCC1_SINK = 1000uA。  此配置有哪些影响?

2.需要什么条件才能将 VCC1_SINK 从1000uA 更改为10uA?

3. 我需要在什么条件下将 VCC1_SINK_DIS 从启用更改为禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiyu,

    感谢您发送编修! 通常、VCC1灌电流的作用是、如果存在从电源轨上的另一个器件对 VCC1线路进行反向偏置的风险、则帮助使 VCC1线路保持在稳压状态。 例如、如果 VCC1输出为3.3V、但电源轨上有另一个器件错误地从另一个电源向其施加了5V 电压、则它可能会向 VCC1线反向偏置。 灌电流能力有助于降低这种风险。

    Unknown 说:
    1. 保持 VCC1_SINK_DIS = ENABLE 且 VCC1_SINK = 1000uA。  此配置有哪些影响?[/QUOT]

    如果您采用这些配置、这意味着 VCC1上已启用灌电流、它能够接受高达1000µA 的灌电流。 这仅适用于向 VCC1线路馈送电荷的其他一些电源的情况。 如果 VCC1输出始终提供电流、那么这不会改变您的设计的行为。

    Unknown 说:
    2. 需要在什么条件下将 VCC1_SINK 从1000uA 更改为10uA?[/QUOT]

    这一特性非常依赖于系统、但在很大程度上取决于电源线上的其他器件。 如果没有其他器件可能无意中将额外的充电/偏置应用到线路上、则可能不需要额外的灌电流能力。

    Unknown 说:
    3.  需要采用什么条件才能将 VCC1_SINK_DIS 从启用更改为禁用?[/QUOT]

    如果需要防止任何负电流流入 VCC1线路、尤其是 VCC1电源轨上有其他器件可能与 TCAN2451-Q1的输出发生争用、则可以考虑这么做。

    此致!

    Danny

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回答非常正式。  

    实际上、我想知道这两个寄存器(VCC1_SINK_DIS 和 VCC1_SINK )的配置是否影响 VCC1的输出精度。  

    以及当 SBC 进入待机模式或睡眠模式时、 这两个寄存器(VCC1_SINK_DIS 和 VCC1_SINK)的配置是否会影响 SBC 的静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者 这两个寄存器(VCC1_SINK_DIS 和 VCC1_SINK )的配置是否影响 SBC 的某些其他特性。

    毕竟、数据表仅以非常简单的方式描述了这两个寄存器、而没有提及这两个寄存器与 SBC 其他性能之间的任何关系。

    最后、对于新的 SBC TCAN2451-Q1、您是否有任何应用手册或错误说明? 我们仅有数据表。 我们希望获得更多技术数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiyu,

    否、配置不应影响您从 VCC1输出看到的调节。 无论灌电流设置如何、电源特性的输出范围都将适用。

    随着器件接近完全发布版本、该器件的其他文档将在未来几个月公开发布。 目前、TCAN2451-Q1仅处于高级发布状态。 但是、在与器件数据表相同的 MySecure 文件夹中、您可以找到 TCAN24XXEVM 用户指南、其中也可能提供了额外的上下文。

    此致!

    Danny