This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:N75176B:R 引脚接收到意外信号、而差分信号在噪声环境中为0 (A-B)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424165/sn75176b-n75176b-r-pin-received-unexpected-signal-while-the-differentiated-signal-is-0-a-b-in-noise-environment

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件:THVD1420

工具与软件:

您好、我看到一个论坛与此主题同名。 我也遇到同样的问题。 原理图基本相同。 以前使用的 SN75176在被 THVD1420取代时效果会更好、但 R 仍将出现异常。 下拉电阻为4.7K、端子电阻为120Ω、限流电阻为20Ω。

是否需要调整下拉电阻才能实现、如何调整、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些异常是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    您是否有发现的问题的范围? 可能会探测 TXD、RXD 以及 A 和 B 引脚(示波器上的 A-B 使用数学函数)。  

    这是否也适用于您尝试了 SN75176B 的新设计?还是以前使用的较旧设计、但现在您发现了一些问题?

    这些4.7K 电阻是外部失效防护电阻。 您可以将其调整为较低的值、以获得更大的抗噪性、并在空闲条件下获得更好的失效防护偏置。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不知道如何解释、请搜索"SN75176B:N75176B:R 引脚接收到意外信号、而噪声环境中的差分信号为0 (A-B)。 "我在这里遇到了同样的问题。 目前计划将4.7k 更改为1k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用更强的失效防护电阻器将增加噪声容限。

    使用示波器捕捉噪声会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯是正确的。 具有更强的失效防护电阻器有助于提高抗噪性。 我猜、为什么 THVD1420会在 SN75176B 存在问题时解决您的问题、因为176B 的 Vth+高于 GND、而 THVD1420的 Vth+低于 GND (也称为内部失效防护偏置保护)、可以在系统空闲时为您提供更大的裕度。  

    使用示波器可以帮助您查看系统的噪声量、因此捕捉它仍然很有帮助。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我会尝试它。