请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC814S-Q1 工具与软件:
您好、TI 团队:
如果 SoC 控制 Pin_3 (RESET_N)(低电平-->高电平)、 执行所有寄存器刷新并针对自主/托管、主/从、RGMII/SGMII/等重新进行配置(strap)。 切换?
在此硬件配置下、 自举中寄存器0x602应设置为0x0002。

下面是我们的系统上电序列:
第一次复位后: 配置 PHY 并将寄存器0x602设置更改为0x0002
第2次复位后: 在此复位后不会再次配置 PHY。 但寄存器0x602读回值仍为0x0003。
为什么它不重新采样 带子?

此致!
Wang