This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:关于复位后寄存器的状态

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426148/dp83tc814s-q1-about-the-status-of-register-after-reset

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

如果 SoC 控制  Pin_3 (RESET_N)(低电平-->高电平)、 执行所有寄存器刷新并针对自主/托管、主/从、RGMII/SGMII/等重新进行配置(strap)。 切换?

在此硬件配置下、 自举中寄存器0x602应设置为0x0002。

下面是我们的系统上电序列:

第一次复位后: 配置 PHY 并将寄存器0x602设置更改为0x0002

第2次复位后: 在此复位后不会再次配置 PHY。  但寄存器0x602读回值仍为0x0003。

为什么它不重新采样 带子?

此致!

Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    引脚复位将清除所有寄存器并重新采样自举、是的。 您可以在执行复位之前和之后读取寄存器0x45D 吗? 连接到 PHY 配置(strap)引脚的 MAC 引脚应设置为高阻态、从而不影响配置(strap)读数、这一点也很重要。  

    谢谢!

    David