This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:DS90UB971-Q1 DSI 问题

Guru**** 2482535 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB971-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424375/ds90ub971-q1-ds90ub971-q1-dsi-question

器件型号:DS90UB971-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们需要在 TAD4AL DSI 上使用 DS90UB971-Q1、这是否可行?

感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您是指  TDA4AL 处理器吗? TDA4处理器通常与 FPD-Link 器件搭配使用、但 DS90UB971-Q1是 CSI 接口串行器。 DS90UB971-Q1只能接收 CSI 数据流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dsrrdh Merillst 先生:

    感谢您的答复。

    在 Stand、(待机)下、DS90UB971-Q1适用于 CSI TX 接收器、我的问题是 TAD4AL DSI1端口能够 支持 CSI TX 传输 μ?

    我们知道 TAD4AL 只支持一个 DSI 端口、它应该是 DSO0。 但 TAD4AL 支持两个 CSI TX 端口、这意味着 CSI TX 端口可以重复使用 DSI 0和 DSI1?

    如果需要、我们是否可以保留 DDIO 作为 DP 端口、并通过软件控制将 DSI1用作 CSI TX?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该线程重新分配给 TDA4团队。 团队中的某个人将 很快对您的问题作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    是的、DSI0和 DSI1都可以支持 CSITX 输出。

    此致、

    Brijesh