请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB971-Q1 工具与软件:
尊敬的团队:
我们需要在 TAD4AL DSI 上使用 DS90UB971-Q1、这是否可行?
感谢你的评分
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
我们需要在 TAD4AL DSI 上使用 DS90UB971-Q1、这是否可行?
感谢你的评分
尊敬的 Dsrrdh Merillst 先生:
感谢您的答复。
在 Stand、(待机)下、DS90UB971-Q1适用于 CSI TX 接收器、我的问题是 TAD4AL DSI1端口能够 支持 CSI TX 传输 μ?
我们知道 TAD4AL 只支持一个 DSI 端口、它应该是 DSO0。 但 TAD4AL 支持两个 CSI TX 端口、这意味着 CSI TX 端口可以重复使用 DSI 0和 DSI1?
如果需要、我们是否可以保留 DDIO 作为 DP 端口、并通过软件控制将 DSI1用作 CSI TX?
非常感谢。