工具与软件:
您好的支持:
根据 TCAN1043A-Q1状态机、在关断过程中、如果在收发器保持进入睡眠状态时检测到唤醒源、
然后、收发器进入待机模式:
因此、INH 引脚始终等于高电平并且 SBC 无法检测到会导致 SBC 进入待机状态(SBC 状态)的上升沿。
然后 Vcc 和 Vio 下降到 UVcc 和 UVio 以下,收发器 将等待 TUV 导致收发器进入睡眠模式。
1.我的解释是否正确?
这是检测 INH 引脚上升沿的唯一方法吗?
3.如果发生这种情况、 在 初始化过程中会有 TUV (100-350ms)延迟?
4.如何避免这种情况? 由于 有初始化时间要求、如果发生这种情况、 初始化 时间将增加100-350ms、无法满足要求。