This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:如何找到 INH 引脚的上升沿

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403962/tcan1043a-q1-how-to-find-the-rising-edge-of-inh-pin

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

您好的支持:

  根据 TCAN1043A-Q1状态机、在关断过程中、如果在收发器保持进入睡眠状态时检测到唤醒源、

然后、收发器进入待机模式:

因此、INH 引脚始终等于高电平并且 SBC 无法检测到会导致 SBC 进入待机状态(SBC 状态)的上升沿。

然后 Vcc 和 Vio 下降到 UVcc 和 UVio 以下,收发器 将等待 TUV 导致收发器进入睡眠模式。

1.我的解释是否正确?

这是检测 INH 引脚上升沿的唯一方法吗?

3.如果发生这种情况、  在 初始化过程中会有 TUV (100-350ms)延迟?

4.如何避免这种情况? 由于 有初始化时间要求、如果发生这种情况、 初始化 时间将增加100-350ms、无法满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TY:

    1.  

    [报价 userid="620237" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403962/tcan1043a-q1-how-to-find-the-rising-edge-of-inh-pin "]因此 INH 引脚始终等于高电平并且 SBC 无法检测到会导致 SBC 进入待机状态(SBC 状态)的上升沿。[/QUOT]

    您能否说明一下此处"SBC 无法检测到上升沿"的含义?  从哪种模式进入待机模式?  

    2.  

    [报价 userid="620237" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403962/tcan1043a-q1-how-to-find-the-rising-edge-of-inh-pin "]这是检测 INH 引脚上升沿的唯一方法吗?[/QUOT]

    目的是检测 INH 的上升沿? 由于 INH 仅在睡眠模式(或断电)下为低电平、因此 INH 的上升沿只能在唤醒或上电后发生。

    3.关于 初始化过程,你是指初始上电还是冷启动? 在 INH 延迟后、

    但 TUV 不同。 当 VIO 或 VCC 发生欠压情况时、该器件将作为计时器;如果这些电源未恢复、则在 TUV 之后、器件将进入睡眠模式。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean :ć

    "SBC 无法检测到上升沿"意味着:μ s

    当收发器从进入休眠模式进入待机模式时、SBC 会将模式从正常模式更改为待机模式。

    如果满足此情况、则不会下拉 INH 引脚、除非 SWE 计时器到期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TY:

    没错、从进入睡眠模式到待机模式、INH 将始终为高电平。

    不会下拉 INH、除非 SWE 计时器到期或欠压条件超过 TUV、否则这两种情况都将使收发器进入睡眠模式、因为睡眠模式是下拉 INH 的唯一模式。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean:

    但如果在欠压条件下满足时始终发送唤醒消息、则   收发器 目前的状态是什么?

    是否仍处于待机模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TY:

    如果欠压条件> TUV、WUP (唤醒消息)不会停止器件进入睡眠模式。  

    在 TUV 之后从待机模式返回睡眠模式?

    是的、它会返回睡眠模式。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean:

    这张图片展示了 引脚 INH、引脚 EN、引脚 STB、引脚 收发器电源(5V)、电流从关断到唤醒的过程。 问题是何时引脚5V (收发器电源) 被下拉、引脚 INH 被下拉并 由于唤醒消息而立即上拉(由于采样频率、图中可能未拾取引脚 INH)以及引脚 INH 始终=高电平。

    为什么引脚 INH 始终为高电平? 在我的理解中,5V 电源已更改为0V,收发器将处于电压状态,收发器 必须在 TUV 后将模式更改为休眠模式。 但在此测试中、引脚 INH 被下拉、直到没有唤醒消息。 为什么在电源= 0v 期间不下拉引脚 INH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TY:

    请纠正我、如果我误解了、您说 INH 始终为高电平、是的、它似乎保持在高电平 、因为您说过它被下拉和上拉的点可能因采样频率而未在图片中被拾取、因此 JF 在总线上没有唤醒模式、INH 会变为低电平吗?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean:

      nm_dummy 的行是唤醒消息,这个消息的周期是5毫秒,它持续了10秒在我的图片。

    在这10秒内、引脚 INH 始终为高电平。 SBC 无法检测到引脚 INH 的上升沿、因此 ECU 无法再次唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TY:

    [报价 userid="620237" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403962/tcan1043a-q1-how-to-find-the-rising-edge-of-inh-pin/5405571 #540557"]问题是当引脚5V (收发器电源) 被下拉时、引脚 INH 被下拉并 由于唤醒消息而立即上拉(由于采样频率、该引脚被下拉和上拉的时间点可能没有在图片中被拾取)

    没错、器件会首先进入睡眠模式、将 INH 拉至低电平、然后由于 WUP 的原因立即进入待机模式。 您能否调整采样频率来检测这个上升沿? 或者您能否尝试在检测到 INH 的下降沿后发送 WUP?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean:

    我发现在欠压之前和欠压之后的测试(使用示波器进行抓取)中、引脚 INH 始终为高电平。 在此过程中、独木舟持续发送 唤醒消息 、busload=90%。经过3至5分钟后、Pin INH 被下拉、然后 ECU 唤醒。

    但是、当我查看下面的屏幕截图时、我想收发器会在 TUV 之后进入睡眠模式、而不是使其变短?

    另一个问题是、当引脚 INH 开通后从高到低时、独木舟    在此期间不断发送唤醒消息、因此引脚 INH 将被快速上拉、在此期间引脚 INH 的低电平保持多长时间?

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TY:

    我没有看到屏幕截图、但该3-5分钟是 SWE 计时器在器件卡在待机模式时到期的时间。 由于 CAUKE 不断发送唤醒模式、设备将仅保持在待机模式。 在这种情况下、TUV 计时器将被禁用、直到 VCC 和 VIO 上升至高于欠压阈值。

    INH 保持时间将等于 MODE 转换时间:

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean:

    由于 CAONE 不断发送唤醒模式 、、引脚 INH 保持高电平。(如上所示)

    根据我的理解、 在收发器处于欠压之前的另一种模式(睡眠模式除外)时、将启用 TUV。 但在这种情况下、引脚 INH 在3至5分钟后被拉低。

    是否会在欠压之前启用待机状态?

    在什么情况下会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TY:

    [报价 userid="620237" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403962/tcan1043a-q1-how-to-find-the-rising-edge-of-inh-pin/5452841 #5452841"]我在测试中发现引脚 INH 在欠压之前和欠压之后始终为高电平(使用示波器抓取)。 在这个过程中,独木舟  在 busload=90%的情况下不断发送唤醒消息。在3 - 5分钟后, Pin INH 被下拉,然后 ECU 被唤醒。[/报价]

    在等待3-5分钟的情况下、INH 被拉下来后、独木舟是否仍在继续发送唤醒模式?  即使 SWE 计时器是进入睡眠模式的原因、唤醒事件也会将器件转换为待机模式。 那么您没有看到 INH 再次被拉至高电平?

    如果 CAN 总线上有持续的通信、则 INH 可能会在该睡眠模式-待机模式下保持高电平。 由于 INH 信号是开源输出、因此信号需要时间才能衰减。 根据 CAN 总线上的通信频率、INH 可能永远不会低于特定的电压。  

    此致、

    Sean