This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11625-Q1:在 MCU 软复位之后、不发送任何数据

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN11625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426315/tcan11625-q1-after-mcu-soft-reset-can-does-not-send-any-data

器件型号:TCAN11625-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

TCAN11625-Q1可以在电源故障和重新启动后接收正常信号、但在 MCU 软复位后、无法发送任何数据。 此问题的可能远程原因是什么。

此外、接通电源后、当我们调试程序时、JLINK 会下载固件并重新启动程序、而不会发送数据。 只要 CAN 收发器通电、无论 MCU 如何复位、CAN 就不会再发送数据。

请帮助查看此问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您是否要检查 INH 和 nSLP 状态?

    最好也能捕获 TXD 信号、只需确保 MCU 正在发送数据即可。

    此致、

    Sean