请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN11625-Q1 工具与软件:
尊敬的团队:
TCAN11625-Q1可以在电源故障和重新启动后接收正常信号、但在 MCU 软复位后、无法发送任何数据。 此问题的可能远程原因是什么。
此外、接通电源后、当我们调试程序时、JLINK 会下载固件并重新启动程序、而不会发送数据。 只要 CAN 收发器通电、无论 MCU 如何复位、CAN 就不会再发送数据。
请帮助查看此问题、谢谢!