This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP1414:热特性

Guru**** 2880620 points

Other Parts Discussed in Thread: DS38EP100, DS42BR400, EQ50F100, SN65LVCP1414, DS25CP102Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425293/sn65lvcp1414-thermal-characteristics

器件型号:SN65LVCP1414
主题中讨论的其他器件:EQ50F100、DS38EP100 、DS42BR400、、 DS25CP102Q-Q1

工具与软件:

您好!

我正在 选择均衡器、其中需要5个通道 支持高达3.2Gbps 的数据速率。 在我的初始搜索中、虽然数据表缺少一些热特性、但这款器件似乎是一款潜在的竞争产品。  我特别想了解以下内容:

  • 绝对最大值 结温
  • 最大值 工作结
  • 最低和最高存储温度
  • 最低工作温度

在实际指定器件方面、我还将邀请您提出任何建议。 我的要求如下:

  • 数据速率=高达3.3Gbps
  • 最低存储温度=-54摄氏度
  • 最大值 理想情况下、工作温度= 100摄氏度以上。 (如果最大 此外、还指定/提供该部件的工作结温。)
  • 通道数=理想情况下为5倍、但如果上述热属性适用于相关器件/可提供、我很高兴能够展示同一器件的多个实例。

提前感谢!

Pete。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    感谢您向我们提出您的问题。 我注意到您针对器件 DS38EP100、DS42BR400和 EQ50F100发布了类似的问题。 为简洁起见、我将在这里整合我的回复。

    根据数据表中的"建议运行条件"一节、SN65LVCP1414的建议最小/最大运行结温为-10C/125C。 其运行温度范围(环境温度)为-40C 至85C。 我希望存储温度与上面列出的器件类似。

    您能否提供有关系统插入损耗的更多详细信息? 您的应用中是否使用特定协议?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送编修。 啊,道歉,我错误地写了最大 工作结温 作出响应。

    您还能评论一下其他器件的最大工作结温吗?

    我们在均衡器上运行 CML 和 LVDS 协议、为 CML 输入和输出提供4个通道、为 x1通道 LVDS 输入和 CML 输出。  但是、我很少这样说、因为驱动信号的设备是非常丰富的可配置设备。

    我目前不能具体评论插入损耗要求、但从 x4 "CML"输入和输出通道来看、我要驱动 具有以下输入特性的光耦合器(均衡器需要驱动以下特性):

    • 差分输入电压摆幅最小值= 200mVpp
    • 差分输入电压摆幅最大值= 800mVpp
    • 输入差分阻抗最小值= 75R
    • 输入差分阻抗标称值= 100R
    • 输入差分阻抗最大值= 125R

    CML OUT 通道中 x1 LVDS 的输入由具有以下输出特性的器件驱动(从下面的均衡器驱动):

    • 差分输出电压最小值= 500mVpp
    • 差分输出电压典型值= 700mVpp
    • 差分输出电压最小值= 900mVpp

    感谢您对上述部件适用性的支持和评论、David。

    我也很高兴收到任何关于其他器件的建议。  我很乐意提供我所说的同一器件的多个实例、但理想情况下、我想要确定的更大障碍是工作温度可超过105摄氏度、理想情况下还提供工作结温属性。

    非常感谢

    Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供更多详细信息。

    DS42BR400适用于高达85C 的环境温度下的 CML 应用。 我需要检查我们是否有任何支持高达105°C 环境温度的器件。 我假设您对105C 的要求是环境温度、对吗?

    让我再做一点挖掘工作、以便帮助您找到可满足 CML 这一温度要求的器件、以及在此温度范围内满足 LVDS 至 CML 温度要求的器件。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,大卫。 是、环境温度为105摄氏度。 运行结温 这一属性对我来说非常有益、也只是为了确保我们在正常利润范围内使用器件。

    为了清楚起见、David -您认为 SN65LVCP1414不适用吗?  如果是、您是否还能提供最小 和最大值。 输入和输出差分电压摆幅的最大输入和输出值。

    我还能假设最大 工作结温不可用/也不能为其他器件提供?

    非常感谢

    Pete。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据数据表的信息、使用列出的结至环境热阻、最高工作 环境温度的粗略估算值为125C -(36.9C/W * 925mW)=~90.86C、这低于您的105C 环境要求。 然而、我还注意到该器件的额定温度只能高达85C。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf 

    对于 SN65LVCP1414、输入线性动态范围为1200mVpp 典型值。 VOD_CTRL 允许您选择器件的输出摆幅。 输出摆幅可以是600mV 或1200mV。

    我建议查看用于 x1 LVDS 链路的 DS25CP102Q-Q1、确保每侧正确耦合: https://www.ti.com/product/DS25CP102Q-Q1。 但是、此器件仅支持高达85C 的环境温度。

    对于 CML 渠道、我正在与同事核实这一点、希望尽快与您联系。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、我们所有3G 以上的器件只适用于商业级温度范围(-40到85C)。 我不知道器件可以在此数据速率下支持更高的环境范围。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger。 感谢您的确认、David。

    在这种情况下、若要解决此问题、您能否提供以下详细信息(如果可能):

    • 器件的工作结温: EQ50F100、DS38EP100、DS42BR400、DS25CP102Q-Q1
    •  根据我提供的输入和输出差分电压、确认您是否了解 SN65LVCP1414适合
    • 确认 SN65LVCP1414的最小和最大输入和输出差分电压

    大卫、再次感谢你对这个问题的支持。

    此致!

    Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    我不对您列出的器件的工作结温有任何进一步的详细信息。

    SN65LVCP1414应能满足200mVpp 到800mVpp 的输入电压摆幅要求。 此器件的最小/最大输出电压摆幅为600/1200mVpp、但我没有看到列出的输出电压范围能满足您的 CML 信号要求。

    DS42BR400也适用于4通道应用。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds42br400.pdf 

    其输入 电压摆幅(VID)范围为100-1200mVpp、输出电压摆幅(VOD)范围可根据器件的去加重设置进行调节。
    我之所以提到此器件、是因为它的均衡配置文件会与您指定的3.3Gbps 数据速率更接近。

    此致!
    David