This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:中继器模式下的 LVDS 扇出

Guru**** 2660315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425183/ds90uh948-q1-lvds-fan-out-in-repeater-mode

器件型号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK1D2102

工具与软件:

您好!  

根据数据表中的图7-12第38页、我们正在设计应实现 HDCP 中继器模式的器件。 但在此类配置中与信号完整性问题有关。 为了检查这一点、我们从 图7-12中对设置/配置进行了简单仿真 、并且即使在 LVDS 速度较低(单对 LVDS 为100 - 200MHz)的情况下也得到了很差的结果。 同时点对点设置运行良好。 我们 在接收器侧使用了 DS90UH947。
问题是:如果我们在  DS90UH948和 DS90UH947之间插入扇出缓冲器、HDCP 中继器配置是否可以工作 ?  LMK1D2102或类似器件。

此致、Aleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandr:  

    正如数据表中所宣传的、从技术角度而言、将一个 OLDI 输出扇出到多个输入是可能的、但在信号完整性、端接、阻抗平衡等方面存在一些技术挑战

    [报价用户 id="549933" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425183/ds90uh948-q1-lvds-fan-out-in-repeater-mode ]100 - 200MHz (单个 LVDS 对)

    单 OLDI 输出最高仅支持96MHz  

    目标是 HDCP 身份验证、还是仅扇出到具有中继器的多个发送器?

    如果目标是单个 OLDI 端口、您可以考虑使用复制模式生成单个 OLDI 数据的辅助"克隆"、该数据可以指向下一个947。

    此外、947还具有 TX 复制模式;这种模式与上述模式结合时、您只需要2个947 Ser (无任何"扇出")就能获得3次总重复。

    此致、

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:  

    感谢您的答复

    为了澄清一点我的问题和您的观点:

    -目标应用正在扇出到多个发送器,即-远程显示器

    -我们的目标是双 OLDI 输出和双 FPD Link 输入和输出端口

    -说实话,我认为 OLDI 数据通道运行频率比时钟通道快7倍。 有了96 MHz 时钟、我们将在数据通道上获得672 MHz。 通过 在双链路中获取最大196 MHz Open LDI 时钟频率、我们将在数据通道上获得1372 MHz。 请多多指教




    -因为数据表指出:"除了提供视频数据外,LVDS 接口还会传送控制信息和封包化音频数据"。 我们想知道948是否以某种方式与下游947器件通信? 并且插入的扇出缓冲器会 破坏此通信?

    此致、Aleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandr:  

    为了避免误解、可以提供您希望实现的目标的方框图吗? 您是否打算扇出到其他 Sers 以将 FPD-Link 重新传输到另一个模块或发送到 OLDI 接收器(显示等)?

    [报价 userid="549933" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425183/ds90uh948-q1-lvds-fan-out-in-repeater-mode/5464441 #546441"]-说实话、我认为 OLDI 数据通道运行频率比时钟通道快7倍。 有了96 MHz 时钟、我们将在数据通道上获得672 MHz。 通过 在双链路中获取最大196 MHz Open LDI 时钟频率、我们将在数据通道上获得1372 MHz。 请更正我的错误

    PCLK 频率是 OLDI 数据频率的1/3.5。

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:

    您打算扇出给其他用户以将 FPD-Link 重新传输至另一模块或发送至 OLDI 接收器(如显示器)吗?

    我们打算扇出到其他 Ser

    下面是我们目前的方框图、LVDS 通道简单连接在一起:


    当我们插入 LVDS 扇出缓冲器来拆分 LVDS 通道时、我们预计将实现:


    名为"LVDS Display"的块位于此器件之外。 他们所展示的,所以在更高层次上会更清楚

    此致、Aleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandr:  

    感谢澄清-现在更加清楚。  

    第一个示意图应该是可以的、前提是 SI 正常并且 OLDI CLK 上的输入抖动满足最终的3个 SE 的输入要求。  

    我对于第二种方法的担忧是、当通过这些扇出缓冲器传递 CLK/数据时、可能会违反947个 CLK/数据输入的偏斜/抖动要求。 虽然这会使扇出/端接更加直接、但需要非常仔细的考虑和检查以进行验证。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:  

    感谢您的回答。


    您能否说明947的 OLDI CLK/Data 通道允许的偏斜是多少? 在数据表中没有找到此信息  

    此致、Aleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandr:  

    请查看附件。  

    此致、  

    Logane2e.ti.com/.../7268.947-Jitter-and-Skew-Measurements.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:  

    感谢您计算抖动和偏斜以及提供测量说明。 尝试在我们的系统中检查它  

    此致、Aleksandr