This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:LED I/F 引脚处理

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424017/dp83867ir-led-i-f-pin-handling

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否建议如何处理 LED I/F 引脚?

1) 1)以下 LED 引脚是否可以同时使用指示灯和配置(strap)?
LED_0
LED_1
LED_2

2) 2) LED_0和 LED_2用于配置(strap)的 MODE1。
此外、使用240Ω 串联电阻器连接到 RJ-45连接器和 LED。
这种用法没有问题吗?


DP83867IRPAP

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    1) 1)是、有关 LED 引脚上搭接连接的示例、请参阅图7-13和7-14。

    2) 2)您能否分享 LED_0和 LED_2的电路图、以便我进行确认?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    感谢您的答复。

    由于要了解机密信息、我将通过私人按摩向您发送原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    我接受了您的请求,随时通过私人消息或电子邮件发送原理图(e-mayhew@ti.com).

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    私下讨论过、LED 连接是可以接受的。

    谢谢!

    Evan