请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 工具与软件:
大家好、团队成员:
您能否建议如何处理 LED I/F 引脚?
1) 1)以下 LED 引脚是否可以同时使用指示灯和配置(strap)?
LED_0
LED_1
LED_2
2) 2) LED_0和 LED_2用于配置(strap)的 MODE1。
此外、使用240Ω 串联电阻器连接到 RJ-45连接器和 LED。
这种用法没有问题吗?
DP83867IRPAP
此致、