This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:DS90UB936 DS90UB933的解码问题

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427573/ds90ub936-q1-ds90ub936-decoding-decoding-problem-of-ds90ub933

器件型号:DS90UB936-Q1

工具与软件:

Dears、

流程图、显示为  SOC- DS90UB933-COAX (FPD 链路)-DS90UB936 (MIPI)-USB 解码芯片- USB2.0计算机显示屏。

客户反馈  DS90UB933以1280X720X30fps 的速率发送视频数据、如下所示:

1280*720、dclk 60MHz、HT 1344、HBP 40、HFP 20、 HS 4、VT 738、VBP 7、VFP 7、Vs 4、 DS90UB935无法正确解析分辨率、导致 USB2.0显示视频画面不完整。 如果正常、则应为下图中的红色填充图像、以覆盖1280x720.Pls 中显示的绿色区域。请查找附件文件#1。

DS90UB936的解码配置如下:

(0x4c、0x01)

(0x1F、0x02)

(0x7C、0x80)

(0x70、0x1E)

(0x6D、0x1F)

(0x58、0x58)

(0x7D、0x30)

(0x32、0x01)

(0x33、0x01)

(0x20、0x00)

2.TX 933没有其他配置、使用默认官方电路 D2-D9数据 BT656输入

3、上述所有链路的硬件正常

4.TX 933用于驱动原车机(934)显示屏全屏,但936解码后,用于 USB2.0电脑显示屏当屏幕不满足时,我们看到主要原因是936标识的分辨率不正确,判断由寄存器数据0x73-76. Pls 请找到配置为附件文件#2。

因此、请帮助检查 如何 配置 DS90UB936、以确保解决的分辨率正确无误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning Li、

    您能否提供 UB933的原理图? 我需要检查模式和其他设置/连接。

    您是否有专用的 HS/VS 连接/数据进入 UB933? 通常、 BT656不包含传统的同步信号(它具有数据内的嵌入式信号)、因此不兼容 UB936等 CSI DES。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    示意图请查找附件。

    对于 HS/VS、硬件上有一个专用的 HS/VS 连接来进入933、但该连接不用于软件、也就是说、933的 HS/VS 上没有信号、采用内部同步。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning Li、

    正如我所说、如果 UB933没有专用 HS/VS 信号进入、则意味着 它不兼容 UB936等 CSI DES。 因为对于 CSI DES、不能使用内部嵌入式同步信号来创建正确的 CSI 时序。