工具与软件:
Dears、
流程图、显示为 SOC- DS90UB933-COAX (FPD 链路)-DS90UB936 (MIPI)-USB 解码芯片- USB2.0计算机显示屏。
客户反馈 DS90UB933以1280X720X30fps 的速率发送视频数据、如下所示:
1280*720、dclk 60MHz、HT 1344、HBP 40、HFP 20、 HS 4、VT 738、VBP 7、VFP 7、Vs 4、 DS90UB935无法正确解析分辨率、导致 USB2.0显示视频画面不完整。 如果正常、则应为下图中的红色填充图像、以覆盖1280x720.Pls 中显示的绿色区域。请查找附件文件#1。

DS90UB936的解码配置如下:
(0x4c、0x01)
(0x1F、0x02)
(0x7C、0x80)
(0x70、0x1E)
(0x6D、0x1F)
(0x58、0x58)
(0x7D、0x30)
(0x32、0x01)
(0x33、0x01)
(0x20、0x00)
2.TX 933没有其他配置、使用默认官方电路 D2-D9数据 BT656输入
3、上述所有链路的硬件正常
4.TX 933用于驱动原车机(934)显示屏全屏,但936解码后,用于 USB2.0电脑显示屏当屏幕不满足时,我们看到主要原因是936标识的分辨率不正确,判断由寄存器数据0x73-76. Pls 请找到配置为附件文件#2。

因此、请帮助检查 如何 配置 DS90UB936、以确保解决的分辨率正确无误?