This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1039-Q1:TLIN1039

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427671/tlin1039-q1-tlin1039

器件型号:TLIN1039-Q1

工具与软件:

您好!

我将一块板的 TLIN1039连接至 uC、RXD 上拉至 VCC IO (3.3V)、收发器配置为响应器(LIN 上的220pF 接地)。 EN 被 uC 拉至高电平。

我可以在总线上接收消息没有问题、但无法正确传输。 我可以看到从 uC UART TX 到1039的 TX 脉冲、它们很好、但1039的输出是单个非常快的脉冲(大约50us)、没有其他内容。

为了进一步进行故障排除、我从总线上取出电路板并将其配置为指挥官模式(LIN 上的二极管+ 1K 上拉电阻)、我看到了相同的事情。 已更换新的 IC。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压和逻辑电压是多少?

    您能同时显示输入和输出信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试环境中的电源为~11V、逻辑为3.3V。

    在这里、我对要发送的测试数据进行了更改、因此有3个脉冲(LIN 帧效果不是很好、但我认为 IC 并不关心这一点):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、尽管 TCD 的配置是 UART、但 uC 需要显式上拉 TXD。 我想器件触发了 TXD DTO。