请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427671/tlin1039-q1-tlin1039
器件型号:TLIN1039-Q1工具与软件:
您好!
我将一块板的 TLIN1039连接至 uC、RXD 上拉至 VCC IO (3.3V)、收发器配置为响应器(LIN 上的220pF 接地)。 EN 被 uC 拉至高电平。
我可以在总线上接收消息没有问题、但无法正确传输。 我可以看到从 uC UART TX 到1039的 TX 脉冲、它们很好、但1039的输出是单个非常快的脉冲(大约50us)、没有其他内容。
为了进一步进行故障排除、我从总线上取出电路板并将其配置为指挥官模式(LIN 上的二极管+ 1K 上拉电阻)、我看到了相同的事情。 已更换新的 IC。 我缺少什么?