请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP410 工具与软件:
您好!
您能告诉我电路板设计的详细接线条件吗?
应用手册(SLLA135)中介绍了以下内容:
-建议阻抗为50Ω
-迹线间距是高度的5倍
对于以下条件、是否有任何指定或建议的值?
-允许使用大量过孔
-允许的过孔残桩长度
-最大长度限制
- P/N 差分对之间的布线长度匹配
-总长度匹配 TX 对
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
您能告诉我电路板设计的详细接线条件吗?
应用手册(SLLA135)中介绍了以下内容:
-建议阻抗为50Ω
-迹线间距是高度的5倍
对于以下条件、是否有任何指定或建议的值?
-允许使用大量过孔
-允许的过孔残桩长度
-最大长度限制
- P/N 差分对之间的布线长度匹配
-总长度匹配 TX 对
此致。
您好!
-允许使用多个通路
我们建议不超过2个过孔
Unknown 说:-允许的过孔残桩长度
不适用 尽量减少过孔。 通常从顶层到底部
Unknown 说:-最大长度限制
取决于所用材料的插入损耗。 保留 HDMI/DVI 规范中定义的 HDMI 电缆损耗。
- P/N 差分对之间的布线长度匹配
P 和 N 之间的间隔应在5mil 以内
-与 TX 对匹配的总长度
将所有 TX 间隙保持在100mil 范围内
您能否发送您的设计的方框图/原理图? 我将能够提供更具针对性的回复和更多信息。