This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:路由 Gideline

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427350/tfp410-routing-gideline

器件型号:TFP410

工具与软件:

您好!

您能告诉我电路板设计的详细接线条件吗?

应用手册(SLLA135)中介绍了以下内容:
-建议阻抗为50Ω
-迹线间距是高度的5倍

​​对于以下条件、是否有任何指定或建议的值?
-允许使用大量过孔
-允许的过孔残桩长度
-最大长度限制
- P/N 差分对之间的布线长度匹配
-总长度匹配 TX 对

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -允许使用多个通路

    我们建议不超过2个过孔

    Unknown 说:
    -允许的过孔残桩长度

    不适用 尽量减少过孔。 通常从顶层到底部

    Unknown 说:
    -最大长度限制

    取决于所用材料的插入损耗。 保留 HDMI/DVI 规范中定义的 HDMI 电缆损耗。

    - P/N 差分对之间的布线长度匹配

    P 和 N 之间的间隔应在5mil 以内

    -与 TX 对匹配的总长度

    将所有 TX 间隙保持在100mil 范围内

    您能否发送您的设计的方框图/原理图? 我将能够提供更具针对性的回复和更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    您的回答可以解决我的问题。

    此致。