This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 的 LED 问题

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426036/dp83869hm-the-led-issue-for-dp83869hm

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我们将 DP8369HM 用于1000M 以太网 PHY、现在、 我们发现 当我们连接到终端设备时、LED0闪烁;

1.我们使用 RGMII 1000M 以太网,数据通信没有问题, 我们使用 LED 来确定是否有数据通信

  但我们发现 LED0在数据通信时无法闪烁、请参阅以下视频和数据包应用:

e2e.ti.com/.../DP83869HM-5.mp4

2.下面的视频是 竞争对手的 Phy、LED 正常闪烁:

e2e.ti.com/.../DP83869HM-4.mp4

3.我们使用默认寄存器配置、但未进行更新;

4.我们的原理图和 EVM 类似、能不能帮您建议如何解决这个问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 PHY 的 OP 模式、LED0不应闪烁。 如果您希望 LED0闪烁、请重新配置寄存器0x18[3:0]。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    如果我们将 LED1和 LED2设置为闪烁、请确定我们 需要 设置哪个寄存器地址? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看寄存器0x18[11:4]以了解 LED0/1设置。

    此致、

    Gerome.