请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 工具与软件:
您好!
我们将 DP8369HM 用于1000M 以太网 PHY、现在、 我们发现 当我们连接到终端设备时、LED0闪烁;
1.我们使用 RGMII 1000M 以太网,数据通信没有问题, 我们使用 LED 来确定是否有数据通信
但我们发现 LED0在数据通信时无法闪烁、请参阅以下视频和数据包应用:
e2e.ti.com/.../DP83869HM-5.mp4
2.下面的视频是 竞争对手的 Phy、LED 正常闪烁:
e2e.ti.com/.../DP83869HM-4.mp4
3.我们使用默认寄存器配置、但未进行更新;
4.我们的原理图和 EVM 类似、能不能帮您建议如何解决这个问题、谢谢!